This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:是否所有 I/O 引脚都具有内置施密特触发器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458397/tca6416a-do-all-i-o-pins-have-built-in-schmitt-triggers

器件型号:TCA6416A
主题中讨论的其他器件: TCA9555

工具与软件:

您好!

我正在考虑采用 TCA6416ARTWR。

是否所有 I/O 引脚都具有内置施密特触发器?

还是只有 SDA/SCL?

谢谢!

Tatsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、

    我们的 I2C IO 扩展器的 SDA 和 SCL 使用具有较小迟滞的 CMOS 输入。 然后、该信号会根据 I2C 规范的要求针对50ns 毛刺脉冲进行滤波(只有 I2C 目标器件具有此功能并要求此功能)。  

    Pxx 引脚可配置为高阻态 CMOS 输入。 不相信它们在 IO 侧具有施密特触发输入。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的回答。

    当将 Pxx 用作带有上拉电阻器(47kΩ)的输入引脚时、我担心 Pxx 引脚的上升时间。

    电路如下面的文字所示。

    [TCA6416A]<--[串联保护电阻器(1kΩ)]<--[去耦电容器 b/w GND (0.1uF)]<--[上拉电阻器 b/w 3.3V]<--[物理开关(开路或接地)]

    我认为上升时间 大约为毫秒级。

    即使在此毫秒输入下、TCA6416A 是否也不会发生故障或进入故障状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、

    以毫秒为单位的上升时间是可以的。  

    TCA6416A 没有故障/故障状态。 这个上升时间是可以的。  

    例如、TCA9555具有内部100k PU 电阻器。 该器件可以在很长的上升时间下正常运行。 TCA6416A 也是如此。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    非常感谢!

    我明白了。