This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:RGMII 模式下的 TX 和 Rx 延迟确定性

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459398/dp83822i-tx-and-rx-latency-determinism-in-rgmii-mode

器件型号:DP83822I

工具与软件:

您好!

请告知 RGMII 模式下100BASE-TX 处的 Tx 和 Rx 延迟变化?

数据表给出的典型值分别为170ns 和159ns、但没有给出最小值/最大值。

我想知道器件间的差异、但更重要的是单个器件运行时的 Tx 和 Rx 延迟变化、以及这是否取决于温度。

谢谢!

Gordon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    该信息不可用、但我们的最佳估计是 MII 中从典型值到高值的~15%变化会显示在 RGMII 中。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的快速回复。

    谢谢、
    Gordon