This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV018A:DS90LV018A 的日期代码

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458510/ds90lv018a-the-datecode-for-ds90lv018a

器件型号:DS90LV018A

工具与软件:

您好!

我们的终端客户反馈、我们 从 Arrow 为2500台 DS90LV018ATMX/NOPB 提供2133+5日期代码、由于他们需要的日期代码少于2年、因此 QC 拒绝了这种反馈。

请建议 IIF TI 具有 任何 描述此日期代码的文档、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我无法在我们的系统中找到此信息的记录。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

     谢谢、请帮助检查 TI 是否可以提供文件来说明此日期代码仍然可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    密封日期可能是客户所参考的日期、其中2021年09月06日 显示为他们密封的日期。  

    此致、

    Eric Hackett