This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:内部5K 欧姆电阻?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459495/trs3243e-internal-5k-ohm-resistors

器件型号:TRS3243E

工具与软件:

我 在数据表中看到每个 Rin 都有一个连接到 GND 的内部5k Ω 电阻器。

它们是否真的是内部下拉电阻器?

我 担心这些内置的5k 欧姆电阻是否会与外部100k 欧姆上拉电阻发生冲突。

UART 引脚在 POR 期间是 AM64x 处理器中的引导模式配置引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -232规范要求接收器输入具有连接到 GND 的5 kΩ± 2 kΩ 电阻器。 (请注意、0V 不是有效的总线电压。) 在 RS -232总线线路上安装上拉或下拉电阻器毫无意义。

    逻辑 I/O 引脚上没有内部电阻器;您可以添加外部电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我认为 Rin 是逻辑信号。 Lmao