请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1146-Q1 工具与软件:
您好、支持团队
我们的客户 正在研究如何在睡眠模式(所有断电、仅 INH/VBAT 实时)下省电。
因此、VBAT 将是关键功耗。
VBAT 的 TCAN1146-Q1是上电序列发生器之一、请参考产品说明书。
如果我们不需要、可以唤醒该通道。 我们可以不连接 Vbat 吗?

如有任何建议、请告知我。
谢谢!
此致、
Lawrence