This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H-Q1:选择具有更高总线故障保护功能的型号时需要权衡哪些方面?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459481/tcan1051h-q1-what-are-the-trade-offs-in-selecting-a-variant-with-a-higher-bus-fault-protection

器件型号:TCAN1051H-Q1

工具与软件:

我了解 HVDQT 器件和 VDQT 之间的区别在于 H 型号提供更高的总线故障保护、但我想知道、如果有任何其他缺点或取舍、我们必须通过使用更高的总线故障保护(+/-70V)与更低的保护(+/-58V)来考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esaac,

    否、两个器件之间的唯一区别是总线电压额定值。

    此致、

    Eric Hackett