This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:ECC 和 CRC 问题

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458363/ds90ub962-q1-ecc-and-crc-issues

器件型号:DS90UB962-Q1

工具与软件:

嗨团队、

客户在屏幕上遇到白线、需要检查962的 CSI-MIPI 输出是否存在 ECC 或 CRC 问题;
我是否有任何故障寄存器来检测 MIPI 是否存在 ECC 和 CRC 问题?
在数据表中未找到相关状态寄存器;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    请查看数据表、在 UB962中有许多寄存器都存在 CSI 错误。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas、ñ a

    这是 FPDLINK 的指示寄存器。 客户想知道 mipi 的信息、我们是否有相关的注册信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    这是 UB962的 FPD-Link 接收器处的 MIPI 数据错误。 FPD-Link 接收器错误有单独的错误、例如奇偶校验错误、锁定错误等

    此致!

    Thomas