This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:SN75LVPE802

Guru**** 3006600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, SN75LVPE802, DS125BR111, DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458626/ds125br111-sn75lvpe802

器件型号:DS125BR111
主题中讨论的其他器件:SN75LVPE802、 DS64BR111、DS100BR410

工具与软件:

SN75LVPE802、DS125BR111 IC 是否支持超过2米的延长最大电缆长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS125BR111和 SN75LVPE802都没有确定电缆长度的特征。 这些设备是否能够支持您的应用将取决于传输的数据速率和奈奎斯特频率下的电缆插入损耗。

    DS125BR111:

    • 数据表中的表4显示了 EQ 增强功能。 最大 EQ 增强为9.8dB @ 6GHz。 这可能不足以补偿2m 电缆。

    SN75LVPE802:

    • 数据表中的表1显示了 EQ 增强功能。 该器件的 EQ 可配置性有限。

    如果您共享以下信息、我可以帮助为您的应用推荐转接驱动器。

    • 使用的协议是什么?
    • 传输的数据速率是多少?
    • 在奈奎斯特频率下需要补偿的插入损耗是多少?
    • 需要支持多少个通道/通道?
    • 通道/通道是单向还是双向?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复

    • 使用的协议是什么? - SATA 接口
    • 传输的数据速率是多少? - SATA 2.0或更高版本
    • 需要支持多少个通道/通道? - 1通道- SATA
    • 通道/通道是单向还是双向? -单向(单独的 Tx 和 Rx )
    • 另外、请确认4通道部件号是否支持2米电缆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您分享更多信息。 我仍然不清楚需要支持多少通道/通道、因此下面是一些支持 SATA 2.0和3.0的建议。

    • DS64BR111:1个车道双向、这意味着每个方向有一个差分对
    • DS65BR401:双向4个通道、意味着每个方向上有4个差分对
    • DS100BR410:4个单向通道、这意味着4个单向差分对

    在不知道插入损耗的情况下、我仍然不清楚这些转接驱动器是否具有足够的 EQ 增强来补偿电缆。 我们为这些器件提供了高速模型、您可以将其用于电缆模型的仿真。 如果您对接收高速型号感兴趣、请告知我以及您希望接收哪种型号的器件。

    此致!

    卢卡斯