This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:LOSS_OF_DP_SYNC_LOCK_ERR

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447316/sn65dsi86-loss_of_dp_sync_lock_err

器件型号:SN65DSI86

工具与软件:

我的客户正在 Qualcomm SM6225平台上使用 SN65DSI86、具有 中申 EDP 显示功能。 客户发现显示屏有时出现闪烁问题、已检查 SN65DSI86、发现0xF6为40、即 LOSS_OF_DP_SYNC_LOCK_ERR、您能否提供更多信息/指导以说明导致此错误的原因?

石头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石头

    有时、错误标志会在上电时或 DSI 流启动期间设置。 因此、建议通过写入0xFF 然后读回状态标志来清除标志。 保持设置的位是应重点关注的误差。

    地址0xF6到0xF7报告与 DSI 至 DP 视频时序相关的错误。 通常、当编程到 DSI86的视频时序与 DSI 接口上接收到的时序不匹配时、会在这些寄存器中设置错误。 位于0x20到0x3A 之间的 DSI86视频寄存器匹配 DSI 源使用的视频时序非常重要。 DSI86将通过编程到这些寄存器中的值推导 DP 时序。

    他们能否分享自己的 eDP 显示规范和 DSI86寄存器编程值?

    还请使用寄存器0x5F 并测量 HSYNC 和 VSYNC 频率将 HSYNC 和 VSYNC 映射到 DSI86 GPIO 引脚、它们是否满足 eDP 显示要求?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:á lez

    DSI86寄存器编程值 和 eDP 显示规范

    e2e.ti.com/.../4530.sn65dsi86.ce2e.ti.com/.../_2800_EDP_4F5C2900_MG1561B01_2D00_3_5F00_eDP_5F00_Product_5F00_SPEC_5F00_V0.1_5F00_20220308.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果尚未尝试将色条图案与 DSI86配合使用、以查看是否仍然闪烁。

    色条图形是内部生成的图形、因此它会将输入与输出隔离。

    另外、如果尚未使用 DSI86寄存器计算器、请使用该计算器。 链接: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382976/faq-sn65dsi8x-programming-tools?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi86#

    不幸的是、我不能支持软件、因为这超出了我的专业领域。 链接中还提供了一个示例驱动程序代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨:色条图案正常、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否 使用寄存器0x5F 并测量 HSYNC 和 VSYNC 频率将 HSYNC 和 VSYNC 映射到 DSI86 GPIO 引脚、它们是否满足 eDP 显示要求?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、您好:

      我在初始化结束时写入了0x5F 0x08、可以吗?  然后测量相应的  HSYNC 和 VSYNC 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以 在初始化后将0x08写入寄存器0x5F、并删除 R5202、这将使您能够测量 VSYNC。 但您需要提起 GPIO3引脚来测量 HSYNC 频率。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此 TT、您可以通过回复重新打开此 TT。

    谢谢

    David