This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:USB2.0/USB3.0识别问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1450858/tusb1002a-usb2-0-usb3-0-recognition-issues

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们在使用 TUSB1002A 产品时面临 USB2.0/USB3.0识别问题。 应用示意图如下:

TUSB1002A 用于数据线中间(USB 电缆)作为信号中继。 当我们连接笔记本电脑和终端设备、然后添加12V 电源以连接设备时、  笔记本电脑设备管理器上识别的 终端设备将是 USB 2.0、即使我们重新启动终端设备、它仍将被识别为 USB 2.0。 但是、如果我们拔下连接到计算机 Type-C 端口的电缆并重新插入、则 可以将其识别为 USB 3.0器件。

我们测试了不同品牌的笔记本电脑、发现其中大多数都有此问题、而 MAC 书籍没有此问题。

原理图如下:

e2e.ti.com/.../TUSB1002A_5F00_Schematic.pdf

我们已尝试移除 R1以使 MODE 引脚悬空、我们将遇到一个新问题。 也就是说、拔下连接到笔记本电脑的 USB 电缆后、设备管理器上仍会显示此设备图标。

当我们使用 USB-A 转 Type-C 电缆连接笔记本电脑和终端设备时、 不会发生此问题、一切都会正常。

您能帮助分析这个问题的原因吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1002A 不支持 Type-C 应用。  

    当我查看原理图时、J1和 J2都不是 Type-C 插座、您如何支持 USB Type-C 实现?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此 TT、您可以通过回复重新打开此 TT。

    谢谢

    David