This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84

Guru**** 2929980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI83EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446143/sn65dsi84-sn65dsi84

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: SN65DSI83EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

如下文所述、我们有几个跟进问题。

您也可以在这方面提供帮助吗?

我们计划在我们的设计中使用 SN65DSI84ZXHR、并对启动和开发过程提出一些与软件和硬件相关的问题:

1.将单通道 DSI 转换为两个单链路 LVDS 用例

 我们的目标是使用 SN65DSI84ZXHR 将单通道 DSI 实现到两个单链路 LVDS 用例。 您能否确认此设置是否存在任何软件限制或已知限制? 或者只支持双链路 LVDS 面板(在 SN65DSI84数据表中、我们参考图8-1。 典型1920 x 1200 WUXGA 18bpp 面板应用)?  
此外、请提供所需的驱动程序文件或用于此芯片的任何参考软件。

 2. SN65DSI83EVM 电路板验证

 开发方面、我们计划采购 SN65DSI83EVM 评估板。 您能否分享经过此平台验证的面板列表、以及经过测试和优化的兼容面板的任何建议?
DSI 调谐器软件和已验证的配置

 3.请提供下载用于配置的 DSI 调谐器软件的过程。
此外、如有可能、请共享常用面板的经过验证的.dSI 配置文件、以加快开发过程。

 4.对 Qualcomm 处理器进行验证

 SN65DSI84ZXHR 是否已在任何 Qualcomm 处理器上通过验证? 如果支持、请分享有关兼容处理器以及任何可用参考设计或实施注释的详细信息。

 您对上述问题的及时帮助将极大地帮助我们简化开发工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="587390" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446143/sn65dsi84-sn65dsi84 "] 我们的目标是使用 SN65DSI84ZXHR 将单通道 DSI 实施为两个单链路 LVDS 用例。 您能否确认此设置是否存在任何软件限制或已知限制? 或者只支持双链路 LVDS 面板(在 SN65DSI84数据表中、我们参考图8-1。 典型1920 x 1200 WUXGA 18bpp 面板应用)?  
    此外、请提供所需的驱动程序文件或可用于此芯片的任何参考软件。[/QUOT]

    唯一的限制是使 DSI 信号和 LVDS 输出之间的时序保持一致。

    所有软件和工具均可在以下位置找到: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382976/faq-sn65dsi8x-programming-tools?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn65dsi84#

    [报价 userid="587390" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446143/sn65dsi84-sn65dsi84 "] 在开发方面、我们计划采购 SN65DSI83EVM 评估板。 您能否分享经过此平台验证的面板列表、以及经过测试和优化的兼容面板的任何建议?
    DSI 调谐器软件和已验证配置[/QUOT]

    我们没有广泛的所用面板列表。 不过、我们能够支持处于器件分辨率限制范围内的任何面板、并支持 VESA 格式1或格式2、如数据表中所述。  

    [报价用户 id="587390" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446143/sn65dsi84-sn65dsi84 "]  3.请提供下载用于配置的 DSI 调谐器软件的过程。
    此外、如果可能、请共享常用面板的经过验证的.dSI 配置文件以加快开发过程。

    可在上述链接中找到下载文件。 您需要 Java 才能运行 DSI 调谐器工具。

     SN65DSI84ZXHR 是否已在任何 Qualcomm 处理器上通过验证? 如果是、请分享有关兼容处理器和任何可用参考设计或实施说明的详细信息。[/QUOT]

    此器件已在 QUALCOMM 处理器上成功使用。 我们以前没有使用过的处理器列表。 在设计中需要考虑的一项是确保正确遵循初始化序列以及视频开始和停止序列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复:

    我们还有几个问题:

    1.请指出以下应用所使用的面板:

    https://www.ti.com/lit/gpn/sn65dsi84 (第 8.2节"典型应用")

    2.是否从 SW 端支持这两种模式?

    在 单 DSI 输入至单链路 LVDS  面板的情况下、可以连接至 CHA 或 CHB? 取决于配置?

    3.您能否建议在以下用例中使用面板。
    单链路 LVDS 的单 DSI 输入   
    双链路 LVDS 的单 DSI 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请指出以下应用所使用的面板:

    https://www.ti.com/lit/gpn/sn65dsi84 (第 8.2节"典型应用")

    *** LCD 部件号为  LG Philips LP181WSA(TL)(N1)。

    2.是否从 SW 端支持这两种模式?

    在 单 DSI 输入至单链路 LVDS  面板的情况下、可以连接至 CHA 或 CHB? 取决于配置?

    ***两种模式都通过软件使用 LVDS_LINK_CFG 位进行控制。 在 LVDS 单链路配置中、启用通道 A 输出、禁用通道 B 输出。  

    3.您能否建议在以下用例中使用面板。
    单链路 LVDS 的单 DSI 输入   
    双链路 LVDS 的单 DSI 输入

    ***我们没有特定的推荐面板。 只要分辨率为 60fps WUXGA 1920 × 1200 (18bpp 和24bpp 颜色)、以及60fps 1366 × 768 (18bpp 和24bpp)、就可以支持面板。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖