This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:DS90UB953和 DS90UB954安全文档

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459626/ds90ub953a-q1-ds90ub953-and-ds90ub954-safety-document

器件型号:DS90UB953A-Q1

工具与软件:

先生、您好!

 如果可用、还请提供 DS90UB953和 DS90UB954网络安全相关文档。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    我们没有文档。 从网络安全的角度来看、客户有什么期望?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Glenn 先生:

    感谢您的答复、  可以向我们分享 TI 拥有的 DS90UB953和 DS90UB954安全手册或 FUSA 文档的另一个问题、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:  

    这些都是依据保密协议提供的。 您有 TI 销售代表吗? 他们可以为您请求此信息。

    Glenn