This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV20812:我可以将此器件用于非差分信号多路复用器吗?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460260/ts3dv20812-can-i-use-this-device-for-non-differential-signal-mux

器件型号:TS3DV20812
主题中讨论的其他器件:TS3USB221、TMUXHS221

工具与软件:

你(们)好  

此器件是否可用于非差分信号多路复用器? 例如 SPI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以。 您只需要在信号路径上仅使用+引脚、并保持引脚悬空。

    但是、对于 SPI 或 I2C 等带宽较低的信号、我建议使用更简单的多路复用器、例如 TS3USB221或 TMUXHS221。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan