This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:空闲状态下的随机屏幕黑屏

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459346/sn65dp159-random-screen-blackouts-in-idle-state

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们在设计中使用 SN65DP159RSB、并且遇到了问题。 当系统处于空闲状态时、HDMI 显示屏随机变暗、其行为有点类似于进入睡眠模式的屏幕。

您能否说明此行为的可能原因以及解决此问题的建议步骤?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图以供审阅?

    如果探测 DP159 TMDS 输入和输出(例如 IN_CLKP/N 和 OUT_CLKP/N)、您是否在空闲状态下看到有效的时钟?

    如果您观察如下所示的 DP159运行模式、那么仅当 HPD_SNK 为 L、OE 为 L 或向寄存器0x09位3写入"1"时、DP159才会进入断电模式。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的帮助。 我测量了信号、在异常情况下、输入和输出信号均无变化、无抖动、无断开。 HPD 信号也未被切断。
    我想问一下、在我的电路中、如果交换 P/N 信号会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SNx5DP159可以通过使用寄存器0x9h 位6在 I2C 模式下交换极性来更改输入信号的极性。 但极性交换仅适用于重定时器模式。 如果在该模式下设置和数据速率降至1.0Gbps 以下、极性功能将丢失。 因此、我想知道在空闲状态下、数据速率会降至1Gbps 以下、您会失去极性函数、然后看到消隐状态。

    谢谢

    David