This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:需要引脚电容值

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460372/p82b715-need-pin-capacitance-value

器件型号:P82B715

工具与软件:

您好!

 我需要此 IC 数据和时钟引脚的引脚电容来计算设计的上升时间。 请帮助了解电容值。

谢谢

Vinothkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定此值、因为在典型应用中、引脚电容相对于电缆电容微不足道。

    您可以估计< 10 pF。