This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:THVD1424

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459750/thvd1424-thvd1424

器件型号:THVD1424

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我将 THVD1424用于一个新的航天 MRO 项目。

我在全双工模式下使用它、因此卫星客户负载将约为100欧姆、甚至120欧姆、因为它是点对点连接、只有一个接收器与它相连。

我必须描述我与客户的界面。 驱动器规格给出了5V VCC 的差分输出电压。 我的 VCC 只有3V3、那么100欧姆(或120欧姆)负载电阻器上的最小和典型差分输出电压是多少?

另外、如何计算数据速率下的功率损耗? 我在数据表中找不到 Cpd 或任何计算方法。

我确切地说、我不使用片上终端电阻器来避免组件进一步自发热。

我提前感谢你的支持。

此致、

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 C é dric

    数据表中显示了100欧姆的差分负载-最小值为2V、即用于3V 至5.5V 的整个 VCC 电源范围-典型值仅适用于 VCC = 5V、不是保证值-我们不规格典型值为3.3V -我估计典型值约为2.7V、但不能保证-唯一我能保证的是它会达到至少2V 差分 I/O 之间负载为100欧姆时的建议工作范围

    没有直接的方法可以计算此器件的功率耗散-我们得到的最好结果是可用作指导的电源电流与信令速率间的关系图、但它与您的应用不直接匹配:

    此图显示了室温下的典型 RS -485负载-较大的负载电阻将导致更小的电源电流、但如果您的应用以高于室温的运行温度、您将看到比图中所示更高的电流。 本质上、这是一个起点-但最终有很多因素会影响电源电流、因此在特定系统中进行测试是为您的特定应用获得准确测量结果的唯一可靠方法。  从该图中、您可以估算出最大数据速率下大约为1.5nF 的 CPD 值、较低数据速率下大约为12.5nF、其中数据速率为2 *开关频率-这不是保证值、但可以用作估算-以便清楚地了解如何获得这些数字:

    在20Mbps 下的3.3V 下、Icc 约为48mA、功耗为158.4mW -其中功率也可等于 P = CPD * VCC^2 * FSW * N;VCC = 3.3V、FSW = DATA_RATE/2、 N = 1 -求解 CPD、得到大约1.5nF -但如果以较低的数据速率(如2Mbps、大约为12.5nF)进行计算-应注意的是、直流电基本上只是差分驱动器的负载电流、因为传输时静态电流是总电源电流的一小部分-因此、较高的负载也会影响此电流、与一样 参数。 这些是非常粗略的估算、需要在实际系统中对其进行测量以获得最佳精度。  

    此致!

    Parker Dodson

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢、这对我来说是一个很好的答案、我确实同意处理功率耗散的最佳方法是对其进行测试。

    我之前曾使用过 THVD9491、确实差分输出电压始终介于2和3V 之间。

    最低2V 对我来说是可以的,典型的会是介于2和 Vcc (3V3)之间,这对我来说也是可以的。

    感谢您提供高质量的答案。

    此致、

    C é dric