This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:IIC SCL 立即消失

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455037/ds90ub948-q1-iic-scl-disappear-instantly

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户发现有关 IIC、SCL 的一些问题将 在20Mbps 同轴模式下间歇性消失、请查看 Excel 文件了解详细信息。

寄存器也已上传、请查看并分析原因。 谢谢。

e2e.ti.com/.../TI-problem-analysis.xlsx

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能告诉我们此问题的发生频率吗? 测试了多少个电路板、有多少个电路板出现此问题、发生此问题的频率如何? 这个问题是否始终相同、是否 SCL 保持低电平238ms? 这可能表示 BC 看门狗超时。

    此外、客户是否已验证主 FPD-link 上的电容器、CMC 等是否全部正常工作? 这是在 TI EVM 还是定制板上?  

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了三个电路板、都出现了该问题。 再读几次、它就会发生。 这种问题的现象是相同的、对于问题1、当收到主机消息达20M 时、SCL 始终降低238ms;对于问题2、主机读回257个字节、SCL 始终持续降低并且不会恢复。 我们进行了 BC 看门狗测试、0x04寄存器的值设置为0x0E、这种现象如图2所示、它似乎不是 BC 看门狗的问题。
    此外、我们验证了几组 FPD-Link 器件、它们都执行了相同的操作、因此我们可以排除一个器件中的硬件问题。 解串器位于 TI EVM 上、而解串器位于我们的屏幕上。

    图1

    图2

    大陆  国。 Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guo:

    您能否向我们发送日志并标记发现的问题? 您还可以共享 SER 的寄存器映射、以检查是否使用 为 MCU 写入的目标 ID 和别名启用了 I2C 直通。

    从串行器端写入远程 MCU 时、这是否偶尔出现或者始终存在问题?
    这是否仅在多字节读取/写入操作或单字节 I2C 事务中发生?


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ikram

      我将所有文件都放入一个 zip 文件、您可以知道 在自述文件中使用的文件。  

      这些问题始终会发生、对于问题2、主机回读的字节数越短、错误的频率就越低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ikram

      我将所有文件都放入一个 zip 文件、您可以知道 在自述文件中使用的文件。  

      这些问题始终会发生、对于问题2、主机回读的字节数越短、错误的频率就越低。

    zip 文件不能上载在这个网络,这只有3.8m,和日志文件,你能给我另一个通信方式?

     e2e.ti.com/.../ser-coax-20-M.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请接受我的请求、我可以通过电子邮件将这些文件发送给我们。

    谢谢!
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、但我还没有收到任何请求。 申请的格式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ikram

    这是我的电子邮件、您可以直接发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guo、我向您发送了一封关于共享文件的电子邮件。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel 和 Guo、您好!

    我注意到 SER 或 DES 上未针对同轴电缆模式设置模式搭接。

    - DES MODE_SEL 寄存器0x37 = 0xAA (表示 20Mbps/ STP )

    - SER MODE_SEL1寄存器0x13 = 0x88、(指示 STP)

    - DES RX_MODE_STATUS 0x23 = 0x18 (**该寄存器表示20Mbps 和同轴电缆模式。 是否手动覆盖?)

    - SER 寄存器0x5B 不共享。 请检查此寄存器的值


    您能否检查电路板上的硬件:

    - 949和948上使用的交流耦合电容值是多少?
    - ve FPD-Link 迹线是否具有同轴电缆模式所需的端接?
    - MODE_SEL 设置为什么? 如果可能、请将 TI EVM 上的开关和948上的电阻器值更改为正确的模式配置(strap)。
    - FPD-Link 线中是否有其他组件? 电缆上是否使用了任何适配器?

    此外、为了检查这一点、您是否可以共享写入 SER 的 I2C 远程 ID 和别名以启用对 MCU 的写入? SER-DES 的寄存器转储并非对所有寄存器都完整。 或者、请共享该部分脚本。

    此问题是否仅在多字节读取/写入操作或单个 W/R 事务中出现?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Ikram 和 Daniel、

    我有一个问题、如果  DES RX_MODE_STATUS 0x23 = 0x18、以及 DES MODE_SEL 寄存器0x37 = 0xAA、那么它适用于同轴20M 模式。

    1.对于问题"- 949和948上使用了什么交流耦合电容器值?
    - ve FPD-Link 迹线是否具有同轴电缆模式所需的端接?"

    我们按下图对 TI EVM 进行了改装

    问题"- MODE_SEL 设置为什么? 如果可能、请将 TI EVM 上的开关和948上的电阻器值更改为正确的模式配置(strap)。

    我们将 电阻器更改为正确的

    3.对于问题"- FPD-Link 线路中是否有其他元件? 电缆上是否使用了任何适配器?"

    我们没有其他 元件。 没有其他 适配器。 我们把线描述成爆炸

    4.对于问题"这个问题是只在多字节读/写操作或单个 W/R 事务中出现吗?"

     多字节读取/写入操作会出现这个问题

    5.对于问题"您能否共享写入 SER 的 I2C 远程 ID 和别名以启用到 MCU 的写入? SER-DES 的寄存器转储并非对所有寄存器都完整。 或者、请分享该部分脚本。"

    远程 ID 为0x20。 完整的寄存器转储如下所示

    e2e.ti.com/.../0601.ser-coax-20-M.txte2e.ti.com/.../deser--coax-20M.nrd.txt

    此致、
    郭。 Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guo Wang:

    根据今天的会议、请通过验证电阻分压器值来检查 MODE_SEL 搭接、然后请查看949 EVM 和948显示屏侧的返工和原理图。 此外、您能否分享当前使用的电缆? 是 SMA 端对端吗? 如果可能、请告诉我们更短或带宽更好的电缆是否可以改善此情况。

    我会检查 TI EVM 上的同轴电缆需要返修、然后回复您。 我还将与团队讨论在信号完整性方面是否可以将 SMA 放置在连接器处。

    此致、
    Ikram