This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:DP83TC811RWRNDRQ1封装

Guru**** 2549680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455876/dp83tc811r-q1-dp83tc811rwrndrq1-package

器件型号:DP83TC811R-Q1

工具与软件:

DP83TC811RWRNDRQ1的正确 PKG 是什么? 右侧的 PKG 是同一个产品吗?
DS 中没有描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是什么意思呢?

    它是 RHA - VQFN (36)。

    这两款器件的封装相同、没错。

    不同的字母/数字指的是不同的组装时间、地点和批次。

    这适用于新项目吗?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Melissa

    感谢您的答复。
    我想问的是、引线的形状在左侧和右侧看起来不同。
    您可以在右侧看到导联、对吧?
    它看起来像 PKG 是不同的。
    它曾经是左边的,突然的权利被交付,客户感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在内部与团队核实这些特定批次/装配基地的情况、以便了解它们是否有差异。 确认一下、是否可以使用相同的方式对两个器件进行焊接。

    DP83TC811RWRNDRQ1是否是您使用的可订购器件型号? 这些器件是否直接通过 TI.com 订购?  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种封装在 TI 都符合 DP83TC811RWRNDRQ1电气测试程序的要求、并且在尺寸上对于客户使用的引线和 DAP 来说是相同的。 TI 拥有多个 AT 封装/测试地点的认证、客户可能希望从不同的工厂获得这些地点的认证。  

    它们的功能相同。 我希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melissa-San、

    你好。

    感谢你的评分
    我会用相同的方式回答客户。
    我想说的一点是、如果外观发生变化、客户会担心(即使电气上是一样的)。

    此致、

    Sako