This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:使用 RGMII 时 TX 的时钟频率是多少?

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459570/dp83tc814s-q1-what-is-the-clock-frequency-of-tx-when-using-rgmii

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

使用 RGMII 时 TX 的时钟频率是多少、链路建立和链路断开状态分别是否有差异?
2.我通过读取寄存器0x00的第13位=1获得了以下信息、这是否意味着当前处于100Mbps 模式、即时钟频率为25MHz?

3.我通过读取寄存器0x01=0061获得以下信息、其中[15:11]的值全部为0。 这是否与第2点矛盾、请向我解释一下?

此致!

林志杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    TX_CLK 是 MAC 的输出端。 请确保 MAC 在 TX_CLK 信号上为 PHY 提供25MHz 时钟。 无论链路建立/链路断开如何、PHY RX_CLK 输出都为25MHz。

    2.在100Mbps RGMII 下、RX_CLK 和 TX_CLK 为25MHz。 对于10Mbps 和1000Mbps、时钟速度是不同的、但 DP83TC814仅支持100Mbps、因此时钟速度始终为25MHz

    可以看到、寄存器0x1的[15:11]位均为0、是只读的。 这意味着 PHY 不支持100Base-T1以外的任何速度。

    谢谢!

    David