This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:使用 USB-2-MDIO 工具读取连续轮询寄存器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458835/dp83td510e-continuous-poll-register-read-using-usb-2-mdio-tool

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

工具与软件:

ENET 团队、您好!

我有一位客户正在 为一个项目使用 DP83TD510E、我们有关于 USB-2-MDIO 工具的问题、我们希望您能够帮助提供相关指导。 请见下方!

是否有更多介绍 USB-2-MDIO 工具脚本命令的文档? 我们将继续以1秒的增量轮询 DP83TD510评估板上的寄存器0A85 (SQI)。  我们认为这很简单、但找不到比基本单读操作更多的参考。

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    USB-2-MDIO 支持脚本读取/写入、但很遗憾、无法设置事务之间的延迟。

     用户指南的第2.3.5节显示了示例脚本

    "开始"

    0A85
    0A85
    0A85
    ...

    结束

    可能需要使用间接寄存器访问程序来修改脚本、以访问0xA85。

    我们还为寄存器访问提供了另一个支持周期性寄存器轮询的 GUI:

    https://www.ti.com/tool/download/DIEP/1.0

    如果您在使用此软件时遇到任何挑战、请告诉我。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我会将此信息传递给我的客户、并让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题!

    -Matt