This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM31:使用 SN65LVDM31 IBIS 模型时出现问题

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM31, SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460051/sn65lvdm31-issue-using-sn65lvdm31-ibis-model

器件型号:SN65LVDM31
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS31

工具与软件:

您好!

 在仿真100MHz 时钟信号时、在使用 SN65LVDM31 IBIS 模型时我们遇到了问题。 我们看到第一个脉冲中出现矮脉冲、这似乎是由于输出将差分对的 P 和 N 桥臂驱动至高电平、而不是自行校正。 我 用 SN65LVDS31 IBIS 替换了该 SN65LVDM31驱动器、未出现此类问题、并且信号表现为我预期的行为。  

 SN65LVDM31 IBIS 是否存在已知问题? 如果是这种情况、是否有办法获取更新的 IBIS 模型。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    遗憾的是、我们不会继续为 IBIS 模型提供支持、也没有更新版本可供提供。

    之前在 IBIS 模型中已经存在已知错误、因此您可以更正这方面的问题。

    谢谢您、Amy