This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:TCAN1043-Q1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459737/tcan1043-q1-tcan1043-q1

器件型号:TCAN1043-Q1

工具与软件:

您好、我对 CAN 收发器的唤醒序列有疑问。

很抱歉、如果这是一个基本问题。 我对 CAN 很陌生、这可能是一个更一般的 CAN 问题、但我找不到答案。

问题1。 在方框图中、


为 CAN 收发器的 Vsup 引脚供电后、收发器会进入待机模式。
处于待机模式、
1. CAN 总线偏置=自主(这是否意味着不指定 CAN 总线电压?)
2.唤醒源: WUP & LWU ->我不明白这句话的意思。
3. INH 引脚电压电平提高至 Vsup 电平
4. SWE 定时器变为激活状态(=在 SWE 期间、我们可以更改模式(正常、睡眠等)

问题2: 我们为什么需要唤醒? 原因是什么?
通过 Vsup 引脚、我们可以使收发器进入待机模式。
收发器模式可通过 MCU 通过 EN、STB 引脚进行调节。
那么、唤醒的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kkkkkkk、

    Unknown 说:
    1. CAN 总线偏置=自主(这是否意味着未指定 CAN 总线电压?)

    这意味着总线将偏置到 GND、除非存在 CAN 流量。 此时、CAN 总线将偏置到2.5V。

    Unknown 说:
    2. 唤醒源: WUP & LWU ->我不理解这句话的含义。[/报价]

    这意味着、虽然在待机模式下无法进行 CAN 通信、但 LWU (本地唤醒、使用 WAKE 引脚)或 WUP (唤醒脉冲、CAN 总线唤醒)等唤醒事件将导致 RXD 切换为低电平、从而指示发生了唤醒事件。

    Unknown 说:
    3. INH 引脚电压电平增加到 Vsup 电平[/QUOT]

    INH 在睡眠模式下处于低电平状态、但在每种其他模式下都上拉至 VSUP。

    Unknown 说:
    4. SWE 计时器变为活动状态(=在 SWE 时间段内、我们可以更改模式(正常、睡眠等)[/QUOT]

    这个计时器持续4分钟、一旦该计时器超时、器件就会切换到睡眠模式。 如果器件转换到正常模式、此计时器将停止。

    Unknown 说:
    Q2. 我们为什么需要唤醒? 原因是什么?
    通过 Vsup 引脚、我们可以使收发器进入待机模式。
    收发器模式可通过 MCU 通过 EN、STB 引脚进行调节。
    那么、唤醒的作用是什么?[/QUOT]

    通常、收发器处于睡眠模式时、其周围系统的其余部分也处于睡眠模式。 包括 MCU、电源等 如果 MCU 处于睡眠状态、则无法控制 EN 和 nSTB。 因此、可以使用从另一个 CAN 节点唤醒 CAN 总线、或者使用使用电池或连接到电池的开关唤醒 WAKE 引脚来唤醒器件、从而自动将其转换为待机模式。 这会将 INH 驱动为高电平、并且在许多系统中、INH 用作 MCU 电源的使能引脚以及 CAN 收发器的 VIO 和/或 VCC 引脚。

    如您所见、CAN 收发器可用于唤醒整个系统。

    此致、

    Eric Hackett  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]