This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:处理未使用引脚的方法

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1463-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459784/tcan1463-q1-the-way-to-handle-unused-pin

器件型号:TCAN1463-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户不想使用 TCAN1463-Q1的 nFAULT 引脚的功能。

在这种情况下、我可以将 nFAULT 引脚悬空吗? 或者我应该将其连接到 GND 或 VCC?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    如果不使用 nFAULT、客户可以将其保持悬空。

    此致、

    Eric Hackett