This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:Vsup 导通后 INH 高电平保持时间

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459792/tcan1043-q1-inh-high-hold-time-after-vsup-is-turned-on

器件型号:TCAN1043-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想了解 INH 保持时间。

我可以知道  Vsup 开启后的 INH 高电平保持时间吗?

(VCC 关闭、Vio 关闭)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉勋

    来自 VSUP 的典型上电时间为250us、因此 INH 将为高电平、然后为设置欠压标志(来自 VCC 和 VIO)添加~300ms、使器件进入睡眠模式。 此时 INH 将为低电平。

    此致、

    Eric Hackett