This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016PWREVM:TAS5441QPWPRQ1

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452876/tpd12s016pwrevm-tas5441qpwprq1

器件型号:TPD12S016PWREVM
主题中讨论的其他器件:TPD12S016

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天!

在我们的一台设备中,我们使用 HDMI 配套芯片部件号: TPD12S016PWR 来驱动外部显示器。 作为250号试验构建单元的一部分、正在组装。

在进行功能鉴定时 、观察到35%的电路板都出现了 HDMI 接口故障、特定的显示类型无法正常工作。  

我们采购了少量用于原型制造单元的备用 IC、并在最新的250build 故障单元中更换了相同的 IC、然后 HDMI 接口正常工作。

请告诉我们 HDMI 配套芯片出现故障的原因。 在 PCBA 级别没有看到任何与汇编相关的问题。

谢谢。

此致、

Gopala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopala,

    该器件对 SCL_A 和 SD_A 引脚的 VIL 有非常非常严格的要求。   

    您是否已验证压扩 IC 能够可靠地满足此要求?  

    使用 TPD12S016时、此连接的边缘性是引起失效的常见原因。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。 此问题是由 I2C 线路上的外部上拉电阻引起的。 现在就解决了。

    此致、

    Gopala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它得到了解决