This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:[ACCELINK]针对 RS232-UART 转换的 SCH 审核

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458947/trs3122e-accelink-sch-review-for-rs232-uart-conversion

器件型号:TRS3122E
Thread 中讨论的其他器件: AWR2243-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 Accelink 使用 TRS3122E 进行 RS232-UART 转换。 RS232来自毫米波雷达 AWR2243-Q1。 您可以帮助查看他们的原理图吗?

谢谢!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank

    我们将查看此内容、并在业务结束时2025年01月09日 为您提供回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    • 去耦电容器和电荷泵电容器均放置正确且具有正确的值。 对于布局、请确保电荷泵电容器仅尽可能靠近器件放置在顶层。
    • FORCEON 和 FORCEOFF 均为高电平、因此器件将正常运行而不会自动断电。 这将消耗更多的功率、但只要客户意识到这不是问题。
    • 我的主要问题是总线引脚4和6 (RIN2和 DOUT2)保持开路、而相应的逻辑引脚9和11 (ROUT2和 DIN2)已连接。 如果未使用 RIN2和 DOUT2、则最佳做法是将任何未使用的输入连接到 GND 或 VCC。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    -Ethan