This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:962+935的 ESD 问题

Guru**** 2472750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1, DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459174/ds90ub962-q1-esd-issue-of-962-935

器件型号:DS90UB962-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB935-Q1

工具与软件:

你好  

我们 遇到了自动泊车系统 ECU、摄像头的 ESD 问题;

问题1:当我们 在环视摄像头的金属外壳上放电6kV/8KV 时、组合视频屏幕模糊。

问题2:当我们在 环视摄像头的金属外壳上放电6kV/8KV 时、视频屏幕的一侧(正面、背面、左侧或右侧)有时会闪烁。

背景:

1.在 ECU 端使用 DS90UB962-Q1、在摄像头端使用 DS90UB935-Q1;摄像头的图像传感器是 OVT OX03F10;

2.我们有另一个摄像头,带有图像传感器 OVT OX03F10 + MAX96717F,外壳也是金属,这个摄像头可以通过 ESD 测试高达8KV 接触 放电和15KV 空气放电 状态 A ;所以我们假设 TI 和 Maxim 可能有一些不同的东西影响了 ESD 测试,可能是硬件设计,软件协议?

您能帮助进行一些分析并提供一些建议吗? 如果您需要更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵彩、

    观察到此现象后、您是否能够共享962和935的寄存器转储? 这将帮助我们了解正在完成的软件配置并检查诊断。  

    此外、此配置中是否使用 FEC? 如果是、您能否 确认 成像仪的 CSI-2通道速度 以及正在使用哪个 FEC 设置?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐伊

     当 观察到此现象时、我们将尝试获取寄存器转储、这需要几天时间。  

    关于 FEC、我们对 第二个配置进行了测试、测试失败。 我们将使用其他两个来执行此测试。  CSI-2通道速度为 1350Mbps-1500Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵彩、  

    通道共享速度的总长度是多少?  ~每通道总计小于400Mbps 时、总共是否为1350Mbs 至1500Mbs?  

    产生此问题的原因是、我们需要考虑串行器 CSI-2输入侧的 FEC 开销。  

    一旦可能发生寄存器转储、请告知我。  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    通道共享速度是这个总数吗?

    仅用于一个通道、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    感谢您的分享。 以下主题中讨论的问题和系统是否与 DS90UB962-Q1:ESD 恢复相同?  

    如果是、我们可以将讨论集中在该主题上吗?  

    此致!

    佐伊