This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:复位引脚上的电压阶跃

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459751/dp83tg721s-q1-voltage-step-on-reset-pin

器件型号:DP83TG721S-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

这是我的原理图。 如果我们在 VDDIO 的10ms 之后通过 MCU 断开复位引脚、我们可以看到复位引脚上有650mV 的电压阶跃。

这很奇怪、看起来像泄漏电流、对于此器件而言是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    RESET_N 引脚具有内部9k Ω 上拉电阻器。 这如数据表的表6-2所示。 您在复位引脚上看到的电压是 PHY 内部上拉和10k Ω 下拉电阻的分压器。 在这种情况下、MAC 必须将 RESET_N 驱动为高电平才能使 PHY 从复位状态中释放。 或者、您可以移除下拉电阻 R2565。

    谢谢!

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们无法访问最新的数据表、安全文件夹中的文件只是草稿、并于2024年6月进行了更新。

    草稿没有表6-2。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    2024年6月是数据表的最新版本、它不是草稿版本。

    2024年6月数据表中的表5-2很抱歉。

    谢谢!

    David