This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:Harman:串扰参数确认。

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1457101/esd2can24-q1-harman-crosstalk-parameter-confirmation

器件型号:ESD2CAN24-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24

工具与软件:

嗨团队、

1. Harman 是否想要确认 ESD2CAN24DBZRQ1内两个 ESD 保护二极管之间的串扰参数?
2、另外两个不同路径的高速信号在添加到两个端口时会相互串扰吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    它的用途是什么? ESD2CAN24旨在用于 CAN 总线保护、因此我们手头没有任何串扰数据。

    1.他们是否在寻找近端或远端串扰数据?

    我可以用 s 参数模型来收集这些信息、但我们目前没有。 我需要一些时间从我们的验证团队获取该模型。  

    2. 两条紧密布线的布线之间存在串扰风险。 这在很大程度上取决于所发送信号的特性和 PCB 设计。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、ć

    客户正在使用 HDTVI 视频信号、该信号的带宽应约为32MHz。 是否存在风险? 因为目前客户在低速接口上使用我们的 ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    我不认为当速度低于几百 MHz 时应该存在重大问题。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    Harman's IC 制造商要求串扰<-60dB (频率为100MHz 及以下)。 器件 ESD2CAN24DBZRQ1是否满足这一要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您是否有他们要查找的数据的示例? 他们是否在寻找近端或远端串扰数据?

    我确信我们的 ESD 二极管能够满足这些低频要求、但我需要 S 参数模型来运行仿真。  

    此致、

    Sebastian