This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:关于 CAN 总线睡眠和节能删除 VBAT (TCAN1146、TCAN1043A)

Guru**** 2471610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1452365/tcan1043a-q1-about-can-bus-sleep-and-power-saving-remove-vbat-tcan1146-tcan1043a

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们的客户 正在研究如何在睡眠模式(所有断电、仅 INH/VBAT 实时)下省电。
因此、VBAT 将是关键功耗。
参考数据表(TCAN1146、TCAN1043A) VBAT 是上电序列发生器之一。
如果我们不需要、可以唤醒该通道。
我们可以不连接 Vbat 吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    感谢您对此的深入了解。

    我想澄清的是、当 TCAN1043A 处于睡眠模式时、INH 处于高阻抗状态、因此 INH 线路应处于低电平。  

    必须连接 VSUP (也标记为 VBAT)才能使器件正常运行。 但是、可以创建一种设计来连接/断开 VBAT 线路、从而节省更多电量。 只需注意、从冷启动(例如 VBAT = 0 -> VBAT = 12V)为器件供电时、启动时间约为310us。 这是数据表中的 tPWRUP。  

    作为参考、器件处于睡眠模式时消耗的电流约为18uA:

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    很抱歉耽误您的回复、关于 TCAN1146、该行为与 TCAN1043A 相同吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:  

    是、TCAN1146也需要 VBAT/VSUP。 当 VSUP 高于4.5V 后、它的 tPWRUP 时间最长为4ms。 在睡眠模式下、TCAN1146的典型电流消耗为2.5uA。  

    此致、

    Ethan