This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:首次尝试使用 DP83869HM、无1.8V、2电源

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460502/dp83869hm-first-attempt-at-using-dp83869hm-no-1-8v-2-supply

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869EVM

工具与软件:

您好!

我基于 DP83869EVM 创建了100/1G 介质转换器。 到目前为止、我还没有让它工作。

我观察到的第一个问题是、在连接光纤和铜线的情况下打开介质转换器电源时、链路 LED 熄灭。   VDDA1P8上没有1.8V 的电压。  

但是、如果我将光纤电缆保持断开状态、然后 打开介质转换器电源、最后再插入光纤电缆。 链路 LED 亮起。  您可以在 VDDA1P8上检测到1.8V。  

我对这一点的理解是、如果我错了、IC 会关闭(如果我在 VDDA1P8上没有获得1.8V 电压)。 它应该知道只有2个电源、并进入2个电源配置、IC 将生成1.8V。 就像在 EVM 中自动运行一样。  

我在此论坛上读到:

"PHY 将能够检测1.8V 电源轨的存在/不存在、并能够进入双电源模式而不是三电源模式。 这就是为什么 VDDA1P8上对于轨到轨斜升最大有50ms 的时间限制。"  

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    首先、我要确保遵循了电源时序要求。 如数据表中所述、在2电源模式下、两个电源必须同时上电、或者如果这不可行、则必须使用以下顺序。

    [报价 userid="637895" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460502/dp83869hm-first-attempt-at-using-dp83869hm-no-1-8v-2-supply 我对此的理解、如果我错了、请告诉我:如果我没有在 VDDA1P8上得到1.8V 的电压、IC 将关闭。 器件应知道只有2个电源、并采用2个电源配置、而 IC 将产生1.8V 电压。

    正确、PHY 应该能够在2电源模式下自动生成1.8V 电压。  

    您是否尝试过在先断开光纤连接、然后在上电后重新连接的情况下验证设置? 在这种情况下、PHY 似乎正在正确启动。 我还注意到、铜缆转光纤模式没有按照原理图进行捆绑。 是否通过上电后的寄存器写入来完成此操作?

    此致!

    Vivaan