This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:DP83825IRMQR

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458505/dp83825evm-dp83825irmqr

器件型号:DP83825EVM

工具与软件:

您好!

我要将 DP83825IRMQR 连接到 STM32H573I。  请帮助我们提供所需的驱动程序和实用程序。 我们使用  Keil IDE 和 ULINK 调试器。  

此致、

Harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harsha、  

    您的应用是在 STM32上使用 RTOS 还是 Linux?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:

    应用程序 在 STM32上使用 RTOS

    此致、

    Harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vivaan 很好,我们会在下周最差的时候回复您的查询。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harsha、  

    这是我们的以太网 PHY 的 GitHub 存储库链接。 遗憾的是、运行 RTOS 时没有适用于825的独立驱动程序、但是、此存储库中的822驱动程序可用作825的参考、因为这两个器件的寄存器映射非常相似。  

    https://github.com/TexasInstruments/ti-ethernet-software/tree/main/rtos_drivers 

    此致!

    Vivaan