This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410:DS560MB410是否支持更高的宽带振幅增益? 您可以提供 EEPROM 映射吗?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560MB410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460262/ds560mb410-could-the-ds560mb410-support-higher-wide-band-amplitude-gain-and-could-you-provide-the-eeprom-map

器件型号:DS560MB410

工具与软件:

嗨、正如数据表提到的、Gdc 最大为0.8dB。 但在我的特殊应用中、我们需要 更高的宽带振幅增益、3dB 是 可取的。 我能否使用某种摩托获得更高的 Gdc?

在程序指南中、我找不到  DS560MB410的 EEPROM 映射。 您能提供一份文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    庄先生、您好!

    我还可以检查其他几个寄存器以了解它们如何影响直流增益、但我怀疑增益仍将远低于3dB。

    能否分享有关输入信号的更多详情?  如果应用了3dB 的增益、是否知道输出是否仍将在 DS560MB410的线性范围内?

    很遗憾、我没有包含 DS560MB410 EEPROM 映射的表。  我建议参考下面链接的 EEPROM 应用手册。  此处介绍了 TI 25G/28G SigCon 器件的 EEPROM 结构。  DS560MB410的结构相同。  仅填充 EEPROM 以使用寄存器映射中的寄存器(EEPROM=Y)

    要生成 EEPROM 映像、我建议更改 SigCon Architect 中的寄存器(您可以使用演示模式)、然后使用 SigCon Architect 生成 EEPROM 文件。

    谢谢!

    Drew