This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:TUSB8042、TUSB8044或 TUSB8044A 是否能够支持 DP 交替模式?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564, TUSB8044A, TUSB8044, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459790/tusb8044-does-tusb8042-tusb8044-or-tusb8044a-able-to-support-dp-alt-mode

器件型号:TUSB8044
主题中讨论的其他器件:TUSB8042、TUSB564

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我的客户需要将 USB 3.1连接到3个外设。  

- 1个用于 USB 2.0、

- 1用于 USB 3.1 Gen 1充电/数据传输、 和

- 1表示 DP alt

TUSB8042似乎不支持 DP alt。 您可以帮助确认 TUSB8044或 TUSB8044A 是否适合这种组合吗?  

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

      非 TI 集线器可以单独支持 DP 交替模式、您需要使用 TUSB546 或 TUSB564切换器来支持 DP 交替模式。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您能否共享此情况的原理图、参考设计或连接图?  

    您是否有更完整的连接图?  

    此致、
    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

      这只是我们提出的方框图、上面的图没有参考设计。

      我们可以与客户通话、讨论他们真正需要什么。

    好的

    Brian