This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041IRGCR

Guru**** 2766845 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB542, TUSB321, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459259/tusb8041-tusb8041irgcr

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB542TUSB321TPS2561

工具与软件:

Brian、您好!

我们不对 TUSB8041使用主动复位、而是 对其余器件使用1uF 电容器。

但是、由于电容器容差范围、有时无法满足1.1V 应在3ms 后稳定和复位的要求。  

所以我们要尝试将电容器(CU3)容量更改为4.7uF。 请参阅随附的图片。

如果我们将其更改为4.7uF、则复位时序增加到35.6ms。  如果我们将其更改为4.7uF、是否会有任何其他问题?

很抱歉、我希望尽快收到您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      33ms 应该可以用于复位。

      我在当前原理图的 SSTX 信号上没有看到任何交流电容。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    正如我之前提到的、 SSTX 信号上有100nF 的交流电容。 请随附文件。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流电容器看起来正常。

    TUSB542原理图看起来不错、

    对于 TUSB321、由于是 DFP、因此 需要一个 VBUS 开关来通过 ID PIIN 控制 Vbus。

    我也没有看到集线器 DS 端口2和3的 Vbus。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 TPS2561开关进行 Vbus 控制。 请参阅随附的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下游端口 Vbus 看起来正常

    此 USB3 Type-B 连接器是否通过标准 USB3电缆连接?  

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 USB-C  不是标准 USB 连接器。 它是为客户定制的连接器。 因此、信号映射是标准的不同映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、只需 确保 SSTX/SSRX 连接正确即可。 请发送完整 PDF 供下次查看。

    好的

    Brian