This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:器件型号之间的差异

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461000/tfp401a-q1-difference-between-part-numbers

器件型号:TFP401A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TFP401TFP401A

工具与软件:

您好!

我 Dİgikey T Ü V S Ü D 或其他供应商提供的 TFP401的不同器件型号。 以下器件型号之间有何差异? 我在数据表中找不到它。 另外、TFP401和 TFP401A 之间的唯一区别是为 HSYNC 添加的额外电路吗? 对于我在下面特别提到的器件和所有其他器件型号、工作温度是多少?

* TFP401AIPZPRQ1

* TFP401APZPR

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TFP401与 TFP401A 之间的 TFP401A 包含 HSYNC 再生电路。  

     TFP401AIPZPRQ1 具有符合 AEC-Q100标准的以下特性:

    –器件温度等级3:–40°C 至85°C 的环境工作温度范围

    –器件 HBM ESD 分类等级 H2

    –器件 CDM ESD 分类等级 C3B

    TFP401APZPR 是商业级温度范围为0至70°C。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1-) TFP401A- I- PZPRQ1" 前缀为"工业、 对吗?

    2 -) 我也看到这个组件已经生产了10多年。 是否有可能在不久的将来过时?

    3-) 您是否有可以推荐用作此产品等效器件的新型集成电路?

    我们将使用此集成电路将图像从 HDMI 图像源传输到 RGB 屏幕。 此外、该 IC 应具有工业标准和成本效益。

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的答案

    1-)  TFP401A- I- PZPRQ1" 前缀为"工业、 对吗?

    老实说、我不知道、因为我们从未发布 TFP401AI 器件。 但 Q1表示这是符合汽车标准的器件。  

    2 -) 我也看到这个组件已经生产了10多年。 是否有可能在不久的将来过时?

    请参阅此 链接 、了解 TI 的过时政策。  

    根据公司的政策指南、TI 标准产品  只要符合以下三种条件之一、则不会被淘汰:

    • 该产品在过去五年内有过销售(汽车或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以生产、并且投入生产的时间不到10年。
    • 该产品目前有任何客户需求。

    3-) 您是否有可以推荐用作此产品等效器件的新型集成电路?

    很遗憾、我们没有此器件的新版本。

    谢谢

    David