This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:低速器件 DON'不能与 CM4配合使用

Guru**** 2471030 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459447/tusb2036-low-speed-devices-don-t-work-with-cm4

器件型号:TUSB2036

工具与软件:


原理图差异:
-* BUSPWR (引脚8)电阻器已 被移除,引脚被短接至 GND。
- NPINT0 (引脚22)电阻器已被移除,引脚短接至+3V3USB

问题:
我们将结合使用 CM4和 TUSB2036。 所有全速设备都可以正常工作、但是当我们尝试使用键盘/鼠标等低速设备时、它们似乎不起作用。 我已经看到与此问题相关的各种线程、我希望这是我们的设置存在的问题、而不是 TUSB2036。 我们将获得与此线程 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167088/tusb2036-connection-problem/4480450?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tusb2036%20cm4#4480450中所示相同的波形 。 我们是否应该选择其他集线器? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kaleb:

      很抱歉迟到了答复。 TUSB2036 CM4模块确实有问题。 请使用 TI 的新型 USB2集线器 TUSB4041。

    好的

    Brian