This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:将 TFP410与 Bridgetek BT818图形引擎配合使用

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460682/tfp410-using-the-tfp410-with-a-bridgetek-bt818-graphics-engine

器件型号:TFP410

工具与软件:

您好!

很抱歉我的问题很基本、但我对此不熟悉。

我想将 MIPI TFT 显示屏与 BT818图形 IC 结合使用。 BT818具有 dotclock 或24位 RGB 接口、因此我需要借助某种适配器来驱动 MIPI (DSI)显示屏。 一种选择是使用 HDMI 适配器获得显示器、而 TFP410与 BT818通信。

那么、问题是、这是否可行呢? TFP410能否与 BT818完美搭配?

谢谢!