This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:关于 TFP410MPaprep 输入信号电平设置

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460768/tfp410-about-tfp410mpaprep-input-signal-level-settings

器件型号:TFP410
Thread 中讨论的其他器件:TFP401

工具与软件:

全部为高电平。

我查看了 TFP410MPAPREP 的数据表、其中指定1.1V 至1.8V 可调电压和标准3.3V CMOS 输入信号电平。 如果 SOC 在2.5V 电压下运行、它能否与 TFP410MPAPREP 配合使用?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 TFP401直流规范、请参见下文、并确保 SoC 能够满足 TFP401直流规范。

    谢谢

    David