This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:将单通道 LVDS 与 DS90UB947-Q1相连的指导

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460975/ds90ub947-q1-guidance-on-interfacing-single-channel-lvds-with-ds90ub947-q1

器件型号:DS90UB947-Q1

工具与软件:

您好!

我们计划使用 DS90UB947-Q1 串行器、支持带8通道的双通道 LVDS (反相和真正 LVDS 输入)。 不过、我们计划使用的 SoC 提供具有4个通道的单通道 LVDS 输出。

您能否为我们介绍一下如何将该单通道 LVDS 输出与进行连接 DS90UB947-Q1 ? 此外、如果您能分享适用于该配置的应用手册或参考原理图、我们将不胜感激。

期待您提供宝贵的意见。

此致、
Abhishek Sonar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    对于单个 LVDS 输入、未使用的947输入引脚(D4±、D5±、D6±和 D7±)可以保留为 NC、也可以通过100Ω 差分终端进行端接。

    参考 E2E: 链接

    对于所有 LVDS 布线、建议将100Ω 差分端接尽可能靠近947输入引脚、如下所示。 有关原理图和布线指导、请参阅947 EVM。 如果您愿意、我可以通过电子邮件向您发送947 EVM 文件的更多详细信息。

    此致!

    插孔