This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:问题说明:TUSB2046I -第3个下行端口无法正常工作

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449517/tusb2046i-problem-statement-tusb2046i---3rd-downstream-port-not-functioning

器件型号:TUSB2046I

工具与软件:

我在设计中使用 TUSB2046I USB 集线器 IC、有三个下行端口连接到 USB 转 UART 转换器。 当第1个和第2个下行端口正常运行并枚举为主机系统上的 COM 端口时、未检测到第3个下行端口或第3个下行端口正常工作。 和全部 OVRCURx 使用10kΩ 上拉电阻器将引脚连接到3.3V。 集线器在总线供电模式下运行、具有稳定的3.3V 电源、和 复位 信号在上电期间正确发出脉冲。 。 PWRON3 引脚显示的电压约为-45mV、表示集线器未启用第3个下行端口和 VBUS 差分电压保持为0V。 USB 差分信号 DP3 dm3 正确连接并且没有短路或中断、但在连接器件时不观察到信号活动。 尽管存在这些问题、但主机正确识别了集线器、并且下行端口1和2按预期枚举。 我已经用更简单的 USB 设备(如第3个端口的闪存驱动器)进行了测试、在端口之间交换了 USB 转 UART 转换器、甚至绕过了 USB 连接器以将设备直接连接到集线器 IC DP3 dm3 但是第3个端口仍然无法正常工作。 我还使用仅列出两个下行端口的 USBView 检查了集线器的配置。 此问题是否是由于内部 IC 故障、配置疏忽或其他我可能遗漏的问题? 非常感谢为进一步的诊断或解决方案提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen 您好:

        端口1 连接和端口3连接之间的原理图是否有差异? 因为 我看不到完整的原理图。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen 您好:

        端口1 连接和端口3连接之间的原理图是否有差异? 因为 我看不到完整的原理图。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian Zhou、您好!

    这三个端口之间没有原理图差异。 端口1、端口2和端口3都连接到 USB 转 UART 转换器 IC、未放置电阻器或电容器、直接连接到 USB 转 UART 转换器(MCP2200T-I/SO)。 端口1和2工作正常、但端口3无法正常工作。 探测端口3时、不观察到信号波动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否可以移除 DM0上的 R33?

    由于引脚26为低电平、客户是否真的需要外部 EEPROM?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    R33为 DNP、此处不需要外部 EEPROM。

    由于时间限制、请求尽快为我们提供支持!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen 您好:

      布局怎么样、DP/DM 是否进行了端口3的互换?

      我们是否可以与客户通话 ?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Brian。 请告知我们安排会议的合适时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午时间为上午8点、晚上8点至晚上10点、达拉斯时间。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、DP 和 DM 未交换、我们是否需要通过类似硬件来启用它?

    会议时间为晚上8点至晚上10点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    DP 和 DM 未交换、我们是否需要通过这样的硬件启用它?

    无需通过硬件启用。

    我将于12月30日或31日提供服务。

    好的

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有提高 USB 强度的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国 圣诞节和新年假期、您的问题将延迟回复。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没问题。 目前我们面临的问题是端口3正在工作、但当我们尝试通过此 USB 集线器将代码刷写到 MCU 时、代码未上传、我们怀疑有驱动强度问题!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen 您好:

       端口3的 DP/DM 上是否有15km 的 PD 电阻器?

      您是否可以在12/30或/31上设置呼叫?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向 我发送会议 链接。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    teams.microsoft.com/.../0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布赖恩,你可以在你清醒的时候加入  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以在明天 上午9点致电达拉斯时间?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待团队会议的获取权限。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在明天上午的达拉斯时间安排另外一个会议吗?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    请使用提供的链接加入会议

    teams.microsoft.com/.../0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian、您好!分享参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是参考原理图:

    e2e.ti.com/.../slvu037.pdf

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Brian