This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036晶体电容器和电源控制问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461078/tusb2036-tusb2036-crystal-cap-and-power-control-question

器件型号:TUSB2036

工具与软件:

您好!

对于 tusb2036集线器设计、我有以下问题

1.晶体的33pf 电容规格是多少? 它需要 C0G 吗? 评估文档文档中提到了 GRM39COG220J50、但该器件不再处于活动状态。

2.如果过流输入 OVRCUR1/2/3和电源控制输出 PWRON1/2/3未使用-它们是否应连接到3V3、如果是、是否需要上拉?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米尔:

     对于晶振、可以使用 X49SS2-6.000-F20L。

      如果不使用电源开关、您可以使  PWRON1/2/3悬空、但仍建议将 OVRCUR1/2/3上拉至3.3V。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好、感谢您的快速响应。 对于#1、我想问晶振负载电容的规格-是否应该是 C0G/X7R 等、以及电压规格。 如果有一个工作正常的活动零件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、米尔:  

      对于 负载电容器 、 我们更喜欢 C0G。  只要电容值接近27pf 至33pf、就应该是正常的。

    好的

    Brian