This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA9637A:UA9637

Guru**** 2996000 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, AM26LV32, THVD1400, THVD1500, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460680/ua9637a-ua9637

器件型号:UA9637A
主题中讨论的其他器件:THVD1400、 THVD1500、THVD2410 、 AM26C32、AM26LV32

工具与软件:

应用是在工业环境中将 RS422类型的正交(A/B)信号从 CNC 机器的磁线性标度转换为 TTL。

距离编码器的电缆相当短~2m、信号采用屏蔽电缆双绞线。

近距离(0.5m 以内) 是一个 VFD、用于驱动2HP 电机、VFD 的输出为240V、10A 方波、因此存在大量令人讨厌的快速高电流边沿。 这会导致机箱接地线出现高频尖峰。

编码器的输出信号将直接连接到 UA9637的输入。我们预计这些编码器信号上会有几伏 RMS 的耦合高频共模噪声。 我们是否需要对 UA9637输入提供任何额外保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该具有终端电阻器。

    差分信号对共模噪声的抵抗力相当强、屏蔽有助于实现这一点。 但要检查波形;可能需要低通滤波器或共模扼流圈。

    2×THVD1500或 THVD1400成本更低且更可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路只接收数据、总共7个正交对、因此我认为收发器电路不适合。

    在更强大的 EMI 性能方面是否有等效器件、但在仅双路或四路接收器封装中是否有等效器件?

    我最关心的是接收器的长期损坏、而不是太多的数据完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据完整性方面、所用的特定芯片不会影响 EMI 电阻;唯一的问题是端接电阻器上的电压变化是否足以翻转正负。

    为防止损坏、必须确保输入引脚上的绝对电压不超过指定的"故障保护"电压规格(绝对最大额定值中的"输入电压")。 这通常通过 TVS 二极管完成、如果正常信号不超过电源轨、则将二极管钳位到电源轨。 对于频率高于信号的噪声、低通滤波器也很有用。

    有些器件具有更好的故障保护功能、但仅用作单通道收发器(例如 THVD2410)。

    对于十四个通道、诸如 AM26C32或 AM26LV32 (E)之类的四通道接收器可能会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    克莱门斯是正确的-如果你有任何其他问题,但请告诉我,我会看看我能做什么。  

    此致!

    Parker Dodson