This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446:4:1 USB3多路复用器建议

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461311/tmuxhs4446-4-1-usb3-mux-suggestion

器件型号:TMUXHS4446

工具与软件:

你(们)好  

我们有 4:1 USB3多路复用器吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有任何多路复用器支持 USB3速度下的4:1配置。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan