This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:STP 电缆回波损耗和插入损耗要求

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461390/ds90ub928q-q1-stp-cable-return-loss-and-insertion-loss-requirement

器件型号:DS90UB928Q-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在我的设计中使用 DS90UB927Q/928Q 串行器/解串器对。

DS90UB928Q-Q1是否有特定的电缆要求(例如回波损耗或插入损耗)?

我在 DS90UB928Q-Q1文档中找不到相关信息、想知道是否存在与此处所讨论的情况类似的指导:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642590/ds90ub954-q1-coax-cable-return-loss-and-insertion-loss-requirement

在我的应用中、像素时钟大约为64 MHz、FPD-Link 比特率计算为2.24Gbps。

您能否根据我的场景提供所需的电缆回波损耗和插入损耗参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    我通过电子邮件请求。


    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    Roy 已代表您请求渠道规格。 这份文件不是公开的、因此我们不能在论坛上讨论。 如果您还有关于 FPD-Link 通道规格的问题、我们可以通过电子邮件进行讨论。

    此致!

    插孔