This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:BOOST 引脚电阻器设置、但 I2C 控制

Guru**** 2927030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461245/tusb216i-boost-pin-resistor-set-but-i2c-controlled

器件型号:TUSB216I
主题中讨论的其他器件: TUSB216

工具与软件:

嗨、团队:

在 TUSB216I 上、 如果您在 BOOST 引脚上使用电阻器进行升压设置、是否可以使用 I2C 覆盖该设置、或者在使用 I2C 时 BOOST 引脚是否应保持悬空?

此致!

Jason Maxwell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    当 I2C 与 TUSB216一起使用时、转接驱动器将检测启动时配置的增强设置、并相应地进行设置。 然后、可以使用 I2C 覆盖该设置。 因此、将 BOOST 引脚设置为较低电平比较安全、这只是为了确保不会发生过度补偿。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应!

    此致!

    Jason Maxwell