This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:如果不使用接收器侧的连接?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461692/thvd1451-connections-for-receiver-side-if-not-using-them

器件型号:THVD1451

工具与软件:

您好!

我将在正在设计的电路板的多个领域使用该器件。 为了在多个电路的器件中保持相似性、不会在几个电路中使用接收器。 我想知道 R、A 和 B 的连接应该是什么? 我在您的数据表中没有看到您建议的内容、是使它们未连接、还是 TI 建议将上拉/下拉电阻连接至 VCC / GND?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R 输出可以保持开路。

    如表4所示、您可以将 A/B 输入保持开路、或者将它们连接到相同的电压(GND 或  VCC 或 任何其他高达±15V 的电压)。