This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:用作灌电流驱动器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460183/sn75dp130-used-as-a-sink-driver

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件: SN65DP141、 TDP142

工具与软件:

尊敬的接口支持 团队:

我们的客户使用了 SN75DP130。
我们将使用 SN75DP130作为显示灌电流驱动器。

SN65DP141数据表封面上提供了简化版原理图。
我可以用同样的方式使用它吗?


此致、
由山浩明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-san

    请参阅此应用手册、了解如何在接收设备应用中使用 DP130、网址 为 https://www.ti.com/lit/an/slla349/slla349.pdf。但作为 DP130的替代方案、我建议使用 TDP142或 SN65DP141作为可能的解决方案。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David-san

    感谢您的答复和建议。
    我们将参考 SN75DP130的应用手册、但它可能是一款较旧的器件。
    根据您的建议、我们的分销商将推广 SN65DP141、TDP142。

    此致、
    由山浩明