This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS32E-Q1:驱动器连续过压保护

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1461089/trs3232e-q1-driver-continuous-overvoltage-protection

器件型号:TRS3232E-Q1

工具与软件:

您好!

在 TRS322-Q1的数据表中、驱动器的最大额定值为+-13.2V。
我们需要防止高达16V 的持续过压。

我们能否简单地使用串联电阻器和一些钳位二极管将电压限制在13.2V 以下?
驱动器输出是否具有钳位二极管? 如果是、过压会钳位到`Ω 在哪里?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    TRS3232E-Q1具有 ESD 保护功能、可以短时间钳制瞬态、但不能防止连续过压。 您可以使用串联电阻器、但这会减弱收发器的驱动强度。  

    一种更好的解决方案可能是在此处使用齐纳二极管。 我会将此问题转给保护器件团队、因为他们可以提供更多有关最佳保护器件的信息。  

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    现在、我们只有一个 8.2V 的齐 纳二极管和一个15V 的齐 纳二极管、因此我们目前没有适合此应用的齐纳电压。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan 和 Sebastian:

    您说过、驱动器上有 ESD 保护二极管。 当出现瞬态过压时、它们会钳位到哪里?


    使用齐纳二极管似乎是保护驱动器的最简单方法。 8.2V 齐纳二极管可能正好合适、因为驱动器通常输出+-5.4V 信号。
    在短接至电池时、我们需要一些小电阻来限制通过二极管的电流、因此不能避免驱动强度的小损失。


    此致、
    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 保护在电压高于±13.2V 时触发、无法处理连续过压。 没有说明它是钳位到接地、VCC 还是 V+/V−。

    请注意、RS -232驱动器旨在驱动 RS -232输入、该输入具有一个5 kΩ ± 2 kΩ 接地电阻。 串联电阻必须比该值小得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您提供更多信息。 如果 ESD 保护在电压低于±13.2V 时处于非活动状态、那么它在哪里钳位应该无关紧要。  
    外部保护必须确保没有更大的电压并进行相应的钳位。

    串联电阻在200 -500Ω 范围内。 假设驱动器的最小输出电阻为300Ω、这将使输出电平降低~600mV。 这对于我们的应用而言应该是可管理的。

    谢谢!
    此致、
    Fabian