This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:自动协商

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1460224/dp83867is-auto-negotiation

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

大家好!


我对 DP83867上的自动协商有疑问。

您能告诉我可以使用哪些设备和方法来检查自动协商是否正常工作吗?

我可以通过寄存器检查自动协商是否正常工作、但我想知道如何实时检查。

TI 如何评估自动协商?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    如您所述、自协商状态以及遇到的任何错误/问题都可以在器件寄存器中读取、如 IEEE802.3指南所述。 这也是我们用于验证自动协商状态的方法。  

    我们的所有 PHY 均已通过此 IEEE 标准的验证、并已证明遵循该标准。  

    通过交换的信号检查自动协商是一个更复杂的过程、需要深入了解信号时序、数据包结构、所连接的器件和 IEEE802.3标准(特别是第28条)中概述的各种其他内容。 我认为没有一种工具可以更有效地完成这项任务。  

    是否有特定的原因导致您不想使用寄存器来检查自协商状态?  

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivaan:


    DP83867IS 已连接到另一家公司的以太网设备。 无法读取该器件的寄存器信息。

    我想验证连接的以太网设备、以证明 DP8386752的自动协商操作正确、所以我正在寻找可以测量的器件。

    您能告诉我可以使用什么器件来测量吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    自动协商通过一系列快速链路脉冲(FLPS)发生。 可在示波器上测量这些信号、还可进行解码以查看这些器件之间共享了哪些信息。 请与您的示波器供应商联系、了解他们是否有可用的 FLP 解码软件、以使该器件更轻松。  

    但是如果只想提取链接伙伴的基本信息、PHY 中的寄存器0x05也提供了链接伙伴发送的支持的链接速度、双工等信息。  

    此致!

    Vivaan